26.08.2015 13:30 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 10.03.2023 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo anisha234, was hängt denn zwischen der LOGO! und dem Internet? Dort müsste eine Umsetzung IPv6 -> IPv4 erfolgen. Such in dem Zusammenhang mal nach dem Stichwort "Portmapping". Hier gibt es Beispiele wie eine Fritz!Box diese Funktion übernehmen kann. Seitens SIMATIC ist meines Wissens nach der CP 1543-1 für die S7-1500 die erste und aktuell einzige Komponente mit IPv6-Funktionalität. Aber das wäre wohl als Gateway für eine LOGO! etwas überdimensioniert In folgendem Blog-Beitrag wurde das ganze schon thematisiert: https://blogs.siemens.com/wettbewerbsfaehige-industrie/stories/549/ Gruß - MK_TC |
26.08.2015 15:55 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 10.03.2023 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo, die Beschreibung eines Portmappers für die Fritz!Box habe ich zum Beispiel hier gefunden: http://www.feste-ip.net/fileadmin/FIP-Book.pdf
Die Idee, die S7-1500 mit CP als Gateway zu nutzen, war nur als Scherz gemeint. Funktionieren wird es vermutlich mit deinem Anschluss (IPv6-Zugriff auf 1500 via CP, dann per S7-Kommunikation die Daten an die LOGO! weitergeben - Zugriff auf den LOGO! Webserver gibt das natürlich trotzdem noch nicht), aber wirtschaftlich ist das eher nicht |
Zuletzt bearbeitet von: MK_TC am: 26.08.2015 15:56:24 |
|
27.08.2015 08:36 | |
Beiträge: 5225 Bewertung:
|
LOGO! >> S7-1200 (?) |
27.08.2015 10:52 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Please forgive my ignorance, but i just did not get your point QR Code: Teach them to fish (??) S7-1200 habe ich nicht |
Folgen Sie uns auf