01.07.2012 11:37 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Es gibt ein Lauflicht. Das kannst du zum Teil nutzen. Schau mal in der Schaltungssammlung von Betel. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
01.07.2012 11:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo! Wieder mal bis zuletzt gewartet!? Im Anhang mal eine Möglichkeit deine "Faulheit" zu vertuschen! I9 schaltet das ganze einund aus und B009 liefert die Zufallszeit. Mit B009 und B005 kann das ganze noch abgestimmt werden! Geschrieben für eine 0BA5, aber einfach auf 0BA7 umstellbar! DateianhangKlatschlampen.zip (43 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.07.2012 11:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
01.07.2012 19:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo! Ich will ja mal nicht so sein! Die Stopuhr läuft immer erst weiter wenn eine neue Lampe leuchtet, um die Zufallszeit herauszuhalten! DateianhangKlatschlampen Änderung.zip (36 Downloads) |
Folgen Sie uns auf