15.04.2012 16:12 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Bei einem solchen grossen Projekt würde ich sogar auf SIMATIC S7-1200 setzen. Schaue mal auf folgendem Link: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/simatic-s7-controller/s7-1200/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Hier hast du techniche Unterlagen. Geh mal auch auf das Forum von S7-1200, vielleicht hat da jemand Kenntnisse von einem ählichen Projekt. Gruss Hagarten |
17.04.2012 20:49 | |
Beigetreten: 17.10.2009 Letzter Bes: 08.06.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (2) |
das ist nicht ganz richtig die S7 1200 kann 230V mit SM 1223 6ES7223-1QH30-0XB0 http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=46398888&nodeid0=34612486&load=content&prodLstStart=41&prodLstSort=-MLFBSTR&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.04.2012 23:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Im 1200er-Forum wurde auch schon sowas diskutiert, bzw mit einer 1200 umgesetzt. Link zum Beitrag. Evtl. kannst du den Themenstarter auf Details anschreiben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf