06.08.2024 08:27 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hey, ich hab noch einmal ein Skalierungsproblem. Mein Belimo läuft mit 2-10V, der Analogverstärker für meine Rückmeldung ist auf 0-1000 eingestellt. Nun passt die Endlage 100% des TDEs zum Zustand "Auf", allerdings passt die Endlage "Zu" nicht. Hier zeigt er mir 20% an... Wenn ich den Analogverstärker ändere, passt zwar "auf" aber nicht mehr "zu".... Oder beide passen nicht richtig. Was kann ich da noch machen? Vg und danke im vorraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/06/2024 09:15:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.08.2024 09:41 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Jawohl richtig, allerdings werden nicht 4-20mA gesendet sondern 2-10V. Könnte das Beschädigungen auslösen? |
Folgen Sie uns auf