11.02.2017 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Ob die LOGO!s mit den SD-Karten nicht arbeiten, kannst du eventuell über die Diagnosefunktion der LOGO! erfahren. Im Systemmenü unter Diagnose > Umschalten > Aktivieren auswählen. Kann die LOGO! das Kartenformat nicht lesen, wird nach dem Einschalten der LOGO! die Meldung "Falsches Format" ausgegeben. Du kannst auch noch andere Diagnosefunktionen nutzen. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seiten 117-122.pdf (48 Downloads) |
14.02.2017 07:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29441 Bewertung:
|
Seit dem 18.10.2016. Produktneuheiten LOGO! 8 ( FS:04) Und seit dem 28.09.2016 der erste Hinweis, dass etwas Neues kommt. Wobei ich aber auch nicht über die Art der Ankündigung durch Siemens begeistert bin. Als erstes ohne nähere Erklärung neue PDFs rausbringen, ohne konkrete Angabe dass dies auf Grund des späteren Erscheinens einer neuen LOGO! passiert. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 14.02.2017 07:44:11 |
|
Folgen Sie uns auf