13.12.2011 13:59 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
also ich hab bei der 6.1 übers update center nen update gemacht und da hat es mir neben der 6.1 die 7er installiert in nen seperaten ordner |
14.12.2011 09:51 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Es gibt in den Supportseiten einen FAQ, wie man ein Upgrade von Version 5 auf 6 installieren kann ohne LSC zu starten. Hier der Link. Könnte mir vorstellen, dass es dann bei einem Upgrade von Version 6 auf 7 genauso funktioniert. Was dazu nötig ist: - Die Upgrade-Datei für V7 (zu finden bei den LOGO!-Downloads > Link) - Die LOGO!Soft Comfort CD der Version 6 Viele Grüße Mc Muffin |
Folgen Sie uns auf