01.09.2008 17:42 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wenn es das Update von der Siemens-Seite ist, dann ist es die Demo-Software. Da ist es leider nicht möglich eine Verbindung mit der Logo herzustellen. Werden denn die Symbole zum Übertragen farblich dargestellt? Wenn nicht, dann ist es wie ich oben geschrieben habe... |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 01.09.2008 19:05 |
|
02.09.2008 16:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, ich habe derzeit selbiges Upgrade parallel zur V.0.22 installiert (WIN2000). Eine Übertragung mit V.0.22 ist einwandfrei möglich, aber mit V6.0.17 nicht!. Jedes mal, wenn ich eine der Übertragungsfunktionen anklickte ist der PC anschließend "tot" und ich musste den AUS-Schalter bemühen - mit entsprechenden Folgen bis hin zur Zerstörung meiner Schaltplandatei!!! MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
04.09.2008 22:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo neo, leider liegt es nicht an der jre - Das Upgrade bringt ja eine jre Vers. 6.x mit und auch die neuste jre 6.7 hat nichts geholfen. Trotzdem herzlichen Dank für die mögliche Fehlerquelle! Ggf. liegt es an meinem "USB2.0 nach RS-232", allerdings machen sich dessen "Aussetzer" anders bemerkbar und mit V.0.22 geht es einwandfrei. Na ja mal sehn.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|