11.09.2014 08:12 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo Freunde der LOGO!, die LOGO! Internetseite ist aktualisiert. Das Update und die von LOGO! Soft comfrot V8 ist verfügbar. Entgegen der Diskussionen gibt es das Update/Upgrade auf dei V8 wie auch in der Vergangeheit kostenlos. www.siemens.de/logo Viel Spaß Helmut |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 11.09.2014 16:30Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 11.09.2014 08:20 |
|
11.09.2014 11:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Upgrade auf Logo V8.0 |
29.09.2014 18:34 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 07.03.2023 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo 190B Oh Mann... wie oft falle ich noch auf dieses "als Admin ausführen" rein! Danke und Gruss Peter |
Folgen Sie uns auf