08.12.2020 13:37 | |
Beigetreten: 08.12.2020 Letzter Bes: 14.11.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag, ich verfüge über die CD mit der Softwareversion LOGO! Soft Comfort, Version 5.0. Auf dem alten Rechner hatte ich diese Installiert und fortlaufend aktualisiert. Jetzt möchte ich das Programm auf dem neuen Rechner installieren, was dieser nicht zulässt. Wenn ich jetzt die neueste Version aus dem Netz downloade und installiere, werde ich irgendwann nach der Seriennummer gefragt. Diese finde ich nicht auf meiner CD. Wie kann ich das Programm installieren? Für Antworten bedanke ich mich bereits jetzt. Mit freundlichen Grüßen Dirk Bleschinski ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/08/2020 16:33:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.12.2020 14:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Ruhig, Brauner ... Hier ist der Link für das Upgrade auf die aktuelle LSC V8.3. Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeDa kommt allerdings das nächste Ärgernis: |
Folgen Sie uns auf