15.10.2017 17:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Habe diese hier: 6ED1052-1CC01-0BA8 |
16.10.2017 12:58 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2025 Beiträge: 778 Bewertung:
|
Du hast eine LOGO mit Transistor-Ausgängen. Um den Taster einer Fremdschaltung zu simulieren brauchst Du aber potentialfreie Ausgänge, also eine LOGO mit Relaisausgängen, z.B. die 6ED1052-1MD00-0BA8. Alternativ kannst Du z.B. auch ein Koppelrelais mit potentialfreiem Kontakt ansteuern, dass dann den Taster simuliert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf