08.10.2008 04:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Stellst sich nur die Frage, was für Werte? Ja, es geht. Z.B. von einer Ein- Ausschaltfunktion kann man die Laufzeit im Fenster anzeigen und auch ändern. Im Beispiel wird die Restlaufzeit und die eingestellte Laufzeit einer Umwälzpumpe angezeigt. Verändern kann man diese in der Simulation mit Doppel-Klick auf die Zeit. Wenn es auf dem Display angezeigt wird über ESC für einige Sek. lang drücken, bis sich ein Curser zeigt und blinkt. Dann den Wert anwählen den man ändern möchte, mit < oder >, und OK drücken. Dann kann man den wert ändern und mit OK bestätigen. Mit ESC geht man aus diesem Modus wieder raus. Doof beschrieben, man muß es mal selbst probieren. So z.B. kann man auch den Software-Schalter einsetzen und ihn nutzen. DateianhangWerte_Beispiel.zip (1179 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
08.10.2008 21:05 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wie siehts mit dem Anhang aus? Im Meldefenster kannst du den Soll -Wert ändern, nicht nur in der Simulation. Wenn das Programm auf der Logo ist, kannst du mit Taste ESC (einige Sek drücken bis Curser erscheint), dann OK drücken und nun den Wert ändern. DateianhangWerte_Beispiel_2.zip (1012 Downloads) |
Folgen Sie uns auf