25.02.2012 20:22 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau dir doch mal den Beitrag an ... |
25.02.2012 23:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kein problem. Als "Start" würde ich Betel's Menü's auswählen und dann anpassen. Die sind schon sehr gut aufgebaut. Habe ich auch als Grundlage für unsere Heizungsanlage genommen. Hab's dir mal angehangen, evtl kannst es dir anpassen. DateianhangHeizung-Menü.zip (737 Downloads) |
26.02.2012 07:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wenn du den blauen Bereich in den Meldetext-Eigenschaften siehst, brauchst du nichts mehr freischalten. Ansonsten geht dies unter Datei->Eigenschaften Meldetext. Und ich kann dir den Foliensatz empfehlen, dort wird auch auf die neuen Funktion für den Meldetext eingegangen. |
26.02.2012 19:39 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
ok hat gegangen :) wow echt super erklärt auf der Seite. Dankeschön |
29.02.2012 19:28 | |
Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo! Danke der neuen Logo A7 habe ich mir für mein Gartenhaus auch eine Menüsteuerung programmiert. Funktioniert recht gut. Gruß Alex |
Folgen Sie uns auf