31.12.2010 13:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Die sind auch eher was für den prof. Schaltschrankbau. Nen Dremel mit Trennscheibe ginge auch noch. |
31.12.2010 15:27 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Vielleicht helfen ja ein paar passende Sonderschrauben? Siehe hier: Maschinenbau-Sonderschrauben . Hallo Nachbar, zu den Überschriften: Da gibts noch viel "besseres". Mein persönlicher Favorit ist ja "BRAUCHE HILFE!!!!!!" dicht gefolgt von "SIMANTIC", "OP", "Warum funktioniert das nicht?" In diesem Sinne, gute Rutsch, Jürgen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.12.2010 16:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Klasse, endlich passende Schrauben Mit Nager meinte ich kein Nagetier, es gibt wirklich so ein Gerät, was nagt oder knabbert. |
31.12.2010 18:38 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Sollte man sich verbohrt oder verfeilt haben gibt es auch dafür Abhilfe. http://shop.etel-tuning.de/product.php?id_product=232 Wünsche allen hier ein erfolgreiches und gesundes 2011. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
01.01.2011 16:53 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank für dir Tips, besonders die mit den Sonderschrauben :-)) Nach einem "Nager"schau ich mal. Euch auch ein gesundes neues Jahr. |
01.01.2011 17:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Gibt es als komplettes Gerät und ich habe es auch schon als Aufsatz für die Bohrmaschine gesehen.... ob's taugt ? |
01.01.2011 18:31 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ich glaube, die "Nager" nennt man Handnibbelmschine. Hier mal ein Beispiel: Trumpf Handnibbelmaschine |
Folgen Sie uns auf