Industry Online Support
Technical Forum
23.02.2012 12:45 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Wann ist denn dein Meldetext, indem du die Zeiten einstellen kannst,aktiv? Wenn du dauerhaft ein HIGH-Signal anlegst, wird er immer angezeigt... |
23.02.2012 12:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich komme über ESC->Set Param direkt auf die Bausteine, kann dort mit dem Cursor meine Zeitbausteine durchblättern und mit Ok einwählen um sie zu ändern |
23.02.2012 17:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Anbei mal ein Beispiel. Ist auf 0BA6 eingestellt. Tage und Zeiten werden am TD mit der ESC-Funktion eingestellt. Ansonsten such mal im Forum nach "Logo Menü" ..... da siehst du was möglich ist. DateianhangHazz88.zip (91 Downloads) |
23.02.2012 21:29 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Ein tektsveld wergegeven nur, wenn es aktiv ist. Das Textfeld mit der höchsten Priorität ist Standard auf dem Bildschirm. Mit den Cursortasten können Sie den Bildschirm scrollen. Suchen Sie in der einfachen Beispiel-Programm Beobachten die negation by B001 Dateianhangtext.zip (61 Downloads) |