04.04.2018 17:52 | |
Beigetreten: 12.12.2016 Letzter Bes: 05.10.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ich habe hier viel positives zur Verwendung des Web Editors in Verbindung mit der LOGO! gelesen. Ich habe versucht, so zum "Einstieg", eine einfache Anwendung zu erstellen, diese konnte ich leider nicht hochladen. Es erschien immer eine Fehlermeldung (s. Anhang). Bedienungsfehler? Ist die LOGO! veraltet? Könnte vielleicht jemand eine ganz einfache Anwendung zum Download hier einstellen um auszuschließen, dass ich bei der Projekterstellung schon Fehler gemacht habe? VGLOGO8_User ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.04.2018 07:34:50Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.04.2018 06:58 | |
Beigetreten: 12.12.2016 Letzter Bes: 05.10.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
OK, nochmals vielen Dank! VG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf