14.11.2024 07:47 | |
Beigetreten: 04.09.2012 Letzter Bes: 14.01.2025 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich möchte an einer Logo Wochenschaltuhr über Modbus die Zeit einstellen. Die Eingabe erfolgt über ein Unified MTP400 Panel. Lieder kann ich im Unifed Panel nur Int Variablen schreiben. Ich möchte aber eigentlich ein Byte schicken für die Stunden und ein Byte für die Minuten. Ist dies möglich, die Variable einzeln zu beschalten? Wenn ich die Integer Variable als ganzes sende kommen Werte an, die ich nicht nachvollziehen kann. Wenn ich z.B. im Eingabefeld 2356 für 23:56 eintrage, wird in der Logo ein Wert 09:34 angezeigt. Müsste ich hier das Word tauschen oder wo liegt der Fehler? Über eure Hilfe wäre ich dankbar DateianhangModbus Kommunikation.zip (42 Downloads) |
14.11.2024 17:52 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 23.01.2025 Beiträge: 768 Bewertung: (50) |
Das MTP400 kann doch JavaScript. |
14.11.2024 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.01.2025 Beiträge: 34557 Bewertung: (4313)
|
Vielleicht kann der Themenstarter keine Skripte erstellen und benötigt Hilfe? |
14.11.2024 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.01.2025 Beiträge: 34557 Bewertung: (4313)
|
Für den Fall, dass es (aus welchen Gründen auch immer) mit Skripten nicht funktioniert, habe ich meinen unkonventionellen Vorschlag mal testweise mit einen Classic Panel durchgespielt.
DateianhangScreencast 2024-11-14 18-59-57.zip (38 Downloads) |
Folgen Sie uns auf