30.09.2009 15:55 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi Goldi_123, wenn Du mehrere verschiedene "Aktionen" auslösen möchtest und Dir dazudie 8 Schieberegisterbits nicht reichen, kannst Du dazu mehrere Zähler verwenden die nacheinander einschalten. Einen Vergleicherbrauchst Du dazu nicht. Wenn Du den dennoch suchst: Stichwort "Analogkomparator" Für Dich gibt´s alsomehrere Möglichkeiten. 2 davon siehe Anhang. 1) mehrere Zähler (ich habe der Einfachheit halber nur 4 genommen) die nacheinander schalten oder 2) nur einen Zähler , dann schauen welchen Wert er hat und abhängig davon Schwellen auslösen (erst umwandeln in einen Analogwert per MUX, dann Analog-Schwellwertschalter setzen) Funktioniert aber letzendlich auch nicht anders als Lösung 1. 3) über RS (ist aber vermutl. unnötig aufwändig) Dann zum Impulsgeber: Auch das ist ganz unten im Beispiel zu sehen: Du zeigst die Impuls- und Pausenzeit im Display an und hast somit sofort Zugriff, Diese zu verändern. Dazu 1 Sek. lang ESC halten! DateianhangMeldetexte.zip (334 Downloads) |
30.09.2009 20:36 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Doch, Eingabe und Verändern verschiedener Werte ist in der Anzeige möglich. Ohne STOP der CPU. Man kann gewünschte Werte bzw deren Bausteine in einen/mehrere Meldetexte einbinden, dort lassen sie sich dann mit der ESC-Funktion ( 1. / 2. ) ändern... |