20.05.2016 13:28 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich möchte es über das Display eingeben, daher habe ich auch kein Programm! Was ich tun möchte: z.B Verbraucher 1 On 17:00h Aus 22:00h usw. |
22.05.2016 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Da reicht der normale Impulsgeber. Im angehangenen Beispiel ein mal eine Variante mit bedingtem Ein-/Ausschalten und ein mal ohne Bedingung.
DateianhangImpulsgeber.zip (47 Downloads) |
22.05.2016 14:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Hilfe, ich kann die Datei nicht geöffnet, gibt eine Fehlermeldung aus! |
22.05.2016 14:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hatte nur Logo Soft 7, habe mit der Version 8 probiert nun klappt es! Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.05.2016 14:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
In der version 8 funktionniert das perfekt, aber wenn ich die Schaltung in die Version 7 übertrage läuft nichts! Was mache ich falsch? |
22.05.2016 14:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Lade mal das Programm der Version 7 hoch. |
22.05.2016 14:42 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Unterstützung hier das Programm!
Dateianhanglicht_Ruehrwerk.zip (40 Downloads) |
22.05.2016 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32887 Bewertung: (4066)
|
Welche Logo hast du denn? Eine 0BA0? |
22.05.2016 14:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich habe folgendes Model: 6ED1 052-1HB00- 0BA5 |
22.05.2016 15:09 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Also die Wochenzeituhr funktioniert, aber die Schaltung mit dem Impulsgeber leider nicht |
Folgen Sie uns auf