04.10.2011 14:18 | |
Beigetreten: 14.05.2009 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 47 Bewertung: (4) |
ich hab da was gefunden. !!!!!!! nennt sich "S7Droid" einfach mal google'n hier steht geschrieben : Zitat : Die Kommunikation zur SPS erfolgt über die freie Softwarebibliothek"libnodave". Die Portierung der libnodave Bibliothek erfolgte mittels Android ..... Zitat Ende. Und am Linken Rand der HP steht : Zitat : Kommunikations-Einstellungen Logo 0BA7Die Kommunikation mit dem Speicherbereich der Logo 0BA7 erfolgt dann über folgende Adressen:
(Die Einstellungen und Parameter stammen aus dem Forum von IP-Symcom - Vielen Dank an die Verfasser) Zitat Ende. Hat jemand ein Android System und kann das mal probieren ? Bitte ?
|
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.10.2011 10:02neue Überschrift nach Splitting |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
05.10.2011 09:39 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Hallo - Danke für den Tipp! S7Droid funktioniert einwandfrei mit der LOGO! auf der Seite der Entwickler findet man sogar eine Schritt für Schritt Anleitung was in der LOGO! Soft zu tun ist. http://www.automation-se.de/index.php/contlogohowto Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.03.2012 18:58 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Kann ich mit diesen Programm meine 8 AI auslesen? Was kann ich eigentlich alles mit diesen Programm machen? Gruß Alex |
20.03.2012 09:59 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Genauso habe ich es auch gemacht. Es funktioniert wunderbar. Aber wie geht dies mit den 8 AI´s? Dies müsste noch gehen dann wäre es super. Gruß Alex |
20.03.2012 11:16 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Was meinst du mit den 8 AIs? Willst du die nur beobachten, oder einen analogen Wert vorgeben? Gruß Andreas |
20.03.2012 14:00 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Ich will diese nur beobachten und kontrollieren. Gruß Alex |
20.03.2012 14:43 | |
Beiträge: 303 Bewertung: (2) |
Hallo! Muss man beim Logo Programm auch noch was ändern? Gruß Alex |
20.03.2012 14:58 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Am Programm selbst nicht. Wenn dann nur in der Parameter-VM-Zuordnung, falls Werte von bestimmten Blöcken beobachtet werden sollen. |
Folgen Sie uns auf