30.01.2020 06:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076)
|
Hallo SB-Logo, zuerst einmal willkommen im Forum. Zu a.): Zu b.) Produktinformation zu LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Wie das Update durchzuführen ist, wird hier beschrieben: Produktinformation zu Firmware Update für LOGO! 8 FS:04 und FS:05 Meines Wissens nach führt die Vernetzung nach dem Updaten zwischen den LOGO!s der 1. und der 2. Generation zu keinen Konflikten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.01.2020 08:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076)
|
Wenn er wirklich ein 08-0BA0 hat, stellt sich die Frage, welchen Firmwarestand sie hat. Ebenso die LSC auf V8.2.1 updaten. Das Update gibt es 1,3 GB großes Komplettpaket mit 1,3 GB hier: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Das Softwareupdate bitte als Administrator durchführen. |
31.01.2020 12:25 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Dann wollen wir mal hoffen, dass er nicht schon probiert hat, auf FS6 upzugraden, denn das war ja wohl dein erster Vorschlag. Im Übrigen sind mir bei der Logo8.2FS1 keine signifikanten Fehler aufgefallen, die ein Upgraden auf FS2 erfordert. Schaden wird es aber wohl auch nicht. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf