26.11.2017 21:20 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 02.03.2024 Beiträge: 60 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der korrekten Darstellung eines analogen Wertes in de Logo8. An der Logo ist über einen Weidmüller 0-10V Wandler ein PT100 angeschlossen am Eingang AI1. Der Wandler ist eingestellt, dass bei -40°C 0,00V und bei +50°C 10,00V ausgegeben werden. Der AI1 verwendet diese Daten mit nachgeschaltetem Analogverstärker. Wenn ich nun -40°C habe, also 0V am Eingang, habe ich meinen Offset auf -400 gestellt um dies zu verwenden und in einer Android App visuell darzustellen. Die App soll nur anzeigen, schalten und walten macht ja die Logo. Die Min Max werte sind: -40°C = 0V +50°C = 10V Nach meiner Logik sind dann +5°C genau 5V. Also die Temperaturspanne genau in der Mitte. Wenn ich nun den kalibrierten PT100 Wandler anschließe, passt es um ungefähr 5 Grad nicht. Ich bekomme 8,9°C angezeigt obwohl mein AI1 490 anzeigt. Da ja der Wert AI1 490 ist, muss es also kälter sein als +5°C. Den Beitrag von Betel Offset und Gain errechnen, habe ich mir angeschaut, komme aber nicht auf einen grünen Zweig. Wer kann mich hier freundlicherweise supporten? Schöne Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.11.2017 08:16:34Neue Überschrift nach Splitten |
|