19.02.2020 21:23 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo wertes Siemens Forum! Lese hier schon seit einiger Zeit mit und muss sagen man wird nur schlauer. erstmal zur Hardware: LOGO! 12/24RCE6ED1052-1MD08-0BA0 LOGO! AM26ED1055-1MA00-0BA2 Temperaturfühler PT1000 mit Messumformer 4-20 mA Heizung 230V/150W Glühbirne Ventilatoren 2x 12 V PC-Lüfter Inkubator: Isolierter Raum welcher auf Konstanter Temperatur gehalten wird, um eine Brütende Henne nachzuahmen. Ich habe mit einem Analogen Fieberthermometer meinen minimalen und maximalen Analogwert am Eingang, Verstärkt angeglichen. Die Skalierung ist nicht in °C. Zur Regelung benutze ich einen Schwellenwertschalter welcher bei 302 ein schaltet und bei 309 aus schaltet. (37,2 °C und 37,8 °C) Die Temperatur bleibt also jetzt Relativ Konstant. Also ziemlich Perfekt. Was nicht Perfekt ist: Der Schwellenwertschalter geht auf 1 wenn <309 aber >302. Ich verstehe den Schwellenwertschalter so das er erst bei 302 ein geht und nicht schon bei 309. Das Hauptproblem ist das dass Ralais beim eigentlichen ein und ausschalten flackert was mich natürlich stört, nicht gut für das Relais ist und für meine Glühbrine. B016 Schwellenwertschalter Q4 Glühbirne Nun die Frage: kann man das auch anders Realisieren? Für Hilfe bin ich sehr dankbar! Wenn ihr Interesse an dem Inkubator habt stelle ich gern paar Bilder hoch. Schönen Abend noch, Gruß Franz |
08.03.2020 18:45 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Meinen sie direkt von der Platine aus? anderseits wird das Relais ja trotzdem durch das nachzuschaltende Relais belastet? |
09.03.2020 13:15 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Mit dem Begriff "Schütz" können viele Hobbybastler nicht viel anfangen. Umso wichtiger ist es eigentlich, den Unterschied zum Relais zu kennen. Gerade bei Lasten wie Motoren oder Heizelementen bringt es Sinn, vorzugsweise Schütze einzusetzen anstatt Relais. Das Logo-Ausgangsrelais steuert dann das Schütz an, mit dem wiederum große Lasten sicher geschaltet werden können. Hier mal ein Link dazu, wo das Schütz ganz gut erklärt wird. Wer von vornherein genau weiß, dass er nur große Lasten schalten möchte und mit einer DC24V-Logo arbeiten will, der sollte gleich die Transistorausführung nehmen, ist ein Klapperteil weniger. Die Transistoren können üblicherweise die Schütze direkt ansteuern, aber eine vorherige Prüfung des erforderlichen Stroms der Schützspule sollte in jedem Fall durchgeführt werden. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf