21.09.2015 11:02 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich habe mit der Logo8 eine Tor/Schrankensteuerung realiersiert. Das Tor besitzt eine Eigenen Logik. Jetzt treten aber Fehler am Tor auf. Um die E/A Zustände in diesem Augenblick zu sehen, habe ich diese mittels Data Log ausgelesen. mein Problem ist nun, das sich das Tor erst mit dem AEG Prinzip neu starten lässt(ausschalten,einschalten,Geht!). Leider fehlt dann auch die letzte Datei, da die Logo da eine neue Datei anfängt. Das nächste Problem ist auch, dass unser Schliessdienst das macht und ich erst an nächsten Tag die Datei auslesen kann. Gibt es eine möglichkeit dass die erste Datei nicht glöscht wird, oder sehe ich die Sache falsch? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 21.09.2015 12:08:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.09.2015 11:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33958 Bewertung: (4221) |
Es gibt nur eine Möglichkeit: Data Log auf SD-Karte. Da bleiben alle Logfiles er halten. Hat aber den Nachteil, dass zum Auslesen die SD-Karte aus der Logo entnommen werden muss. Siehe auch hier: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/data-log/130335/?page=0&pageSize=10 |
23.09.2015 07:14 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, nein, es ist schon so das die Logo die Steuerung des Tores übernimmt indem es die Auf / Zu / Halt Impulse an die Elektronik des Tores weitergibt. Jtzt ist aber noch ein weiterres Problem aufgetreten. Die Logdaten bestehen nicht mehr aus 0 und 1 sondern werden Irgendwie summiert. Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt? Wenn ja wie lässt es sich beheben? Dateianhang2015-09-23 07_11_05-Microsoft Excel - Torsteuerung1.xls [Kompatibilitätsmodus].jpg (165 Downloads) |
23.09.2015 07:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
hallo Ixo, hast du auch evt. eine Idee wegen den Logdaten ? |
23.09.2015 08:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33958 Bewertung: (4221) |
|
Folgen Sie uns auf