09.02.2023 10:20 | |
Beigetreten: 08.11.2017 Letzter Bes: 01.03.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Danke für die Antwort. Ja ich kenne mich mit den Verbindungsformen nicht so gut aus, deswegen frage ich ja. Ich wollte aber nicht zwei Bedienformen an einer Logo anschließen, sondern in einem Logo Netzwerkprojekt aus mehreren LOGOs Daten an Node Red senden. Und diese Einstellungen in den LOGOs und im Node Red ist mir nicht bekannt. Es wird ja in der Doku nur erklärt, wie man an eine LOGO ein HMI anbindet. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/09/2023 12:31:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.02.2023 12:32 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 31.03.2023 Beiträge: 6694 Bewertung:
|
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel mehrere Logo 8 an Node Red anbinden wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Kommunikation veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf