09.02.2021 20:01 | |
Beigetreten: 26.06.2019 Letzter Bes: 19.01.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo miteinander Ich habe mir auch einen PAC2200 nun möchte ich ihn mit einem Loxone Miniserver auslesen. Jedoch klappt dies nicht. Mit einer LOGO8 habe ich es schon versucht. Da funktioniert alles. Nur beim Loxone Miniserver nicht. Sollte ja so auch möglich sein. Kann mir da jemand weiter Helfen? Die Verbindung Loxone - PAC2200 geht. Jedoch Register auslesen klappt nicht. Besten Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/10/2021 10:50:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.02.2021 20:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.01.2023 Beiträge: 29041 Bewertung:
|
Dies ist aber kein Thema für eine LOGO!-Konferenz. Eher für Meet & Talk. |
Folgen Sie uns auf