08.11.2016 12:54 | |
Beigetreten: 22.03.2006 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (4) |
So, ich habe das jetzt mal auf das Minimum heruntergebrochen - gleiches Ergebnis. Hier das "Mini"-Programm.... DateianhangCarport 230RCE.zip (51 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: knabi am: 08.11.2016 12:55:44 |
|
08.11.2016 14:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32954 Bewertung: (4073)
|
So, habe nun mal dein Minimal-Programm getestet. Dein Fehler ist bei mir nicht reproduzierbar. Dafür ist ein anderer vorhanden, zu dem ich letztens auch schon ein Thema eröffnet habe: Habe das Programm mit LSC V8.0 geöffnet und in der Simulation laufen lassen (siehe Simulation.wmv). Kein Fehler. Habe geschaut, welche Hardware eingestellt ist. Da ist der Fehler aufgetreten "Fehler beim Laden des Panels" und es wird mir als eingestellte Hardware ein 0BA0 angezeigt (siehe "Fehler_beim_Laden_des_Panels.wmv). Dann habe ich mir das auf dem Webserver angeschaut, dort konnte ich den Fehler auch nicht feststellen (siehe auch "Webserver.wmv"). Dann noch auf dem realen TDE beobachtet, auch kein Fehler feststellbar. Dateianhangknabi.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf