14.12.2020 12:16 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 182 Bewertung: (6) |
Noch immer ist die Netzwerkverbindung kurzer Tastsignale unsicher. Tastsignale im Bereich von 1s werden immer noch nur sporadisch übertragen. Für Stellen, wo ich keine genauen Tastsignale brauche, mache ich es mittlerweile so: Beim Bewegungsmeldersignal z.B. benötige ich keine zeitgenaue Übertragung wie ich sie bei Dimm-Tastern benötige, d.h. hier kann ich mit langen Tastsignalen von 30s arbeiten und auf der Empfängerseite nur die steigende Flanke auswerten. Mein ganzes Hausprojekt findet ihr hier. Ich werde bald einen Testaufbau machen mit einem FlipFlop auf Senderseite, um zu sehen, welche Frequenz sicher übertragen wird. Siemens sagte mal, dass ab 0,5 Sekunden Signale sicher übertragen werden. Meiner Erfahrung nach werden auch 0,7 Sekunden noch nicht sicher übertragen. Eine Frage am Rande: Ich erweitere bald auf KNX mit dem CMK2000. Wird es die gleichen Timing-Probleme hier auch geben? Dann würden Werbevideos von Siemens nicht passen, dass Logo mit KNX eine optimale Lösung für die Hausautomatisierung darstellt. |
17.12.2020 11:25 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Wie gesagt, kann ja auch am Netzwerk liegen. Eine Kollision, und die Logo muss 2x probieren. |
Folgen Sie uns auf