16.11.2011 01:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Luftreiningungsanlage im schweinestall was muss das alles mindestens in der logo haben? und wie funktioniert diese anlage ? |
16.11.2011 20:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das sind doch etwas dünne Info's für solch ein Projekt. Es müssen schon paar Infos wie denn die Lüftung funktionieren soll angegeben werden. Sonst kannst du ihnen ja auch einen Standventilator in'n Stall stellen... fertig. Was ist genau eine Luftreinigungsanlage, eine Umwälzung der Stallluft über Filter? Oder einfach hinten frische Luft rein und vorne die alte Luft raus? Wieviele und was für Motoren sollen eingesetzt werden? Soll die Stall-Temperatur erfaßt werden und/oder Luftfeuchtigkeit? Wenn ich das richtig verstehe, soll dies deine Abschlußprüfung sein.... als was ? Elektriker auf'm Bauernhof? Da gibt es Prüfungsunterlagen.... sollte jedenfalls. Also, in 2-3 Stunden ist so ein Projekt (Schaltplan zeichnen, Schaltung aufbauen, Programm schreiben, etc.) nicht möglich. Beispiele gibt es zu Hauf hier im Forum, Such-Funktion nutzen. Und auch von Siemens gibt es eine Sammlung |
17.11.2011 17:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo 1vvan! Reine Zeitverschwendung auch noch ein weiteres Forum mit den dürftigen Infos zu füttern. Nutze die Möglichkeit unter www.siemens.de/logo dir Anwendungsbeispiele herunterzuladen und mit diesen erstmal die Grundfunktionen zu verstehen. Die Demoversion hast du ja wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab. Taste dich erstmal selber an die Sache ran. Zwei Eingänge, einen Ausgang und dann erstmal mit den Grundgattern spielen. Dann mal ein RS dazu usw. Es hilft dir nicht, wenn wir dir hier ein fertiges Progi schreiben würden. Wie auch mit der Infolage! Seit deinem ersten Beitrag im TF am 10.11.ist eine ganze Woche vergangen, in der du nicht einen Schritt nach vorn gemacht hast und das liegt nicht an fehlender Hilfsbereitschaft der Forenmitglieder!! |
Folgen Sie uns auf