26.06.2018 15:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
In LWE kann man leider keine Nachkommastellen anzeigen lassen wie auf dem LOGO!-Display. |
26.06.2018 15:59 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
das währe ja nicht so schlimm aber der wert stimmt nicht wenn da 300 steht sind es 28,5 C |
26.06.2018 16:19 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Bitte SchönDateianhangTRonigpt mit aus.zip (54 Downloads) |
26.06.2018 16:20 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Und LveDateianhanggalvano.zip (54 Downloads) |
26.06.2018 16:29 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Dank dir mal für deine hielfe ,und wie stelle ich es in LWE um ?!?!. |
26.06.2018 16:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Nur Umstellen in LWE reicht nicht. Du musst den verstärkten, Offset-korrigierten Wert der Schwellwertschalter ja erst mal über den VM-Bereich zur Verfügung stellen. Ich habe mal dein LSC-Datei und dein LWE-Projekt angepasst. DateianhangGalvano.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.06.2018 16:59 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Passwort Will er jezt ? |
26.06.2018 17:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33840 Bewertung: (4206)
|
Da ist kein Passwort. Weder auf dem ZIP-Archiv, noch auf den Dateien. |
26.06.2018 17:10 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
also wenn ich es in die logo laden will kommt verbinden und dann passwort |
Zuletzt bearbeitet von: mc-galvano am: 26.06.2018 17:11:40 |
|
26.06.2018 17:17 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
ok konnte es auf spielen nach neustart komisch komisch aber geändert hat es nicht an der anzeige |
26.06.2018 17:22 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
|
26.06.2018 17:23 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
|
26.06.2018 17:29 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
ja habe ihn neun aufgerufen aber die Werte sind immer noch abweichend . |
Folgen Sie uns auf