16.12.2020 17:35 | |
Beigetreten: 16.12.2020 Letzter Bes: 09.02.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Guten Tag, ich habe heute das Update des WebEditors (v1.1) und der LogoSoftComfort (v8.3) installiert und wollte gleich mal eine neue Funktion ausprobieren. Und zwar kann man im LWE seit dem Update eine eigne Log-In Page erstellen. Dies habe ich wie es auf der Hilfeseite beschrieben ist auch getan: Erstellt, und Aktiviert (mit Rechtsklick auf die Seite und dann auf "Anmeldeseite aktivieren"). Habe dann das Projekt auf die LOGO (LOGO!8 6ED1052-xxx08 0BA0; FW: 1.82.02) geladen. Doch wenn ich jetzt im Internetbrowser auf meinen Webserver möchte, kommt, wie gewohnt, die Standart Anmeldeseite die sonst immer kam, aber nicht die selbst erstellte. In der LogoSoftComfort sind die Einstellungen wie auf dem beigefügten Bild zu sehen. Weiß evtl jemand wie ich den Zugriff per https:// realisieren kann? In der Hilfe wird diese zwar als Einstellungsmöglichkeit beschrieben, bei mir gibt es aber die Einstellung nicht. Link zur Hilfeseite: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/100782807 Danke im Vorraus Timo |
Zuletzt bearbeitet von: tise36 am: 12/16/2020 17:37:11Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/17/2020 09:08:43Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf