12.06.2019 16:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33029 Bewertung: (4082)
|
Hier jetzt die Variante spannungsausfallsicher mit MAX/MIN-Blöcken statt den Arithmetischen Anweisungen. Wenn man dann in der Anzeige Kommastellen benötigt, muss man hinter den Ausgang noch einen Analogverstärker schalten. DateianhangEimerketten-Prinzip_0BA8.Standard_V2.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
13.06.2019 08:22 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Und hier ein Beispiel mit 3 Tagen und 2 Zeiten. Die Tagesschaltuhren kann man im LWE auch dazu verwenden, um den aktuellen Wochentag zu markieren (z.B. Pfeile oder Hintergund). Viel Spass DateianhangBeispiel mit 3 Tagen.zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.06.2019 08:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Geschrieben für 8.FS4! Ich habe das Ganze mal auf 0BA8.Standart umkonvertiert. Probiere es mal jetzt! DateianhangBeispiel mit 3 Tagen.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.06.2019 08:54 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Perfekt! Vielen Dank! |
13.06.2019 11:35 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Bei der Anzahl der geplanten Messungen reicht der Programmspeicher bei weitem nicht mehr aus. Wenn Du mal F2 im LSC drückst wirst Du feststellen, das der REM-Bereich ausgereizt ist. Eine solche Datenflut lässt sich nur extern via PC bewältigen (Execl Access Tool, Datenlogger, Log Datei) Ein Beitrag zum Datenlogger findest Du in diesem Forum. Aber für eine LWE Anzeige sehe ich offengesagt schwarz . Bleibt nur noch die Variante von ixo65, wobei man auch hier mit den REM-Bereich schnell in den Grenzbereich kommt. mfG Übrigens: Das UDF war ursprünglich dafür gedacht, dass sich bei einem Ansatzbehälter das Mischungsverhätniss durch eine Nachsteuern der Füllung nicht verschiebt. |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/13/2019 11:37:16 |
|
Folgen Sie uns auf