27.01.2021 11:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 1233 Bewertung:
|
Nach der Feststellung das der M bzw. N Anschluss des Basismodules an den beiden äußeren Pins des Erweiterungssteckers fix verbunden ist habe ich mir das bei den Erweiterungen angeschaut: Wieder ist der M Anschluss an die rechte Ausgangsbuchse direkt angeschlossen und wird für alle internen "Massen" verwendet. Nicht aber an den linken Schiebestecker ... ist demnach keine Verbindung der beiden M Anschlüsse (BM und Erweiterung) so hängt die Prozessorkommunikation zum BM in der "Luft". So könnte theoretisch ein 230 BM mit einer 24V Erweiterung funktionieren wenn die 0V an den Nullleiter des BM verbunden wird (=nicht zulässig !!) - Ich traue es mir aber nicht das zu probieren ... DateianhangLogo-Massekonzept-Erweiterungen.pdf (126 Downloads) |
29.01.2021 17:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 29440 Bewertung:
|
Ich würde mal sagen: Thema verfehlt ... |
29.01.2021 18:32 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 19.03.2023 Beiträge: 200 Bewertung:
|
Warum gibt dann Siemens in einem Youtube-Videogenau diese Empfehlung ? |
Folgen Sie uns auf