12.08.2013 13:05 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Jan, immer noch auf Lösungssuche? Vielleicht habe ich mich bei meinen Fragen nicht genau genug ausgedrückt. Aber mal sehen, was ich noch beisteuern kann. Was ich so als Ansatz noch im Kopf habe sind weiter Kommunikationsarten die parallel zur zyklischen Profibus-DP Kommunikation auf dem Bus laufen können.
Auf alle Fälle könntest Du Dir mit diesen Ansätzen das Zerschnippeln der Daten in Stückchen sparen. Dafür sind die Aufwände dann an anderer Stelle. Da fällt mir spontan noch ein: Ein CP 324-5 als Profibusslave könnte auch noch eine Variante sein. Damit hättest Du dann eine zweite DP-Slave-Schnittstelle an Deiner Steuerung und könntest wieder viele Daten zyklisch empfangen. Dazu wäre allerdings auch wieder eine Erweiterung beim Master notwendig. Auf alle Fälle viel Erfolg! Grüße |
12.08.2013 20:05 | |
Beigetreten: 18.01.2012 Letzter Bes: 02.02.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo Hulzhex... dank für deine Antworten. Dein erster Vorschlag mit OPC-Server zu arbeiten hört sich auf den ersten Blick gut an, aber ein OPC-Server kostet Geld und er muss auf dem PC installiert werden. Da habe ich wieder ein politisches problem (sorry). Deine zweite Antwort finde ich da schon interessanter. Hast du mit PC und S7-Kommunikation schon mal gearbeitet und wenn ja, kannst du mir da ein paar tipps geben? Wieviele Byte kann man mit einer S7-Kommunikation übermitteln PS: Warum brauche ich da einen weiteren CP? Mfg Jan |