12.10.2011 16:10 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Habe mal die Suche bemüht.... da wäre einmal der Beitrag interessant. Und dann hier noch das allgemeine Such-Ergebnis |
12.10.2011 17:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 1689 Bewertung:
|
Hallo Regen, folgende Anmerkungen zu deiner Anfrage: a) Die LOGO! ist eine RELAIS-Steuerung und keine SPS oder ähnliches, so dass deren Funktionalitäten deutlich begrenzt sind. b) Ein wenig Suche im Forum hätte dich durchaus zu Lösungsansätzen führen können. So siehe dir halt mal meine Antworten in folgendem Beitrag an: "Absolute Luftfeuchte errechnen" ...das ist ein bischen Arbeit, sollte jedoch durchaus zu einer passablen Lösung MIT DER LOGO! führen.... MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf