04.12.2019 07:59 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Modus=0 (habe natürlich alles mögliche probiert) Min wert bleibt immer auf 0 stehen.... anbei ein testProg DateianhangtestMin.zip (30 Downloads) |
04.12.2019 09:31 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Was ich feststelle ist: wenn "Enable" am Baustein direkt 1 ist beim Start, funktioniert die Min auswertung nicht. sobald dieser verzögert kommt (Taster, Zeit, gehts)^^ .....werde mal meine UDF und Proggis anpassen. Es ist auf jeden Fall irgendein neuer Bug, da dieses Problem jetzt erst auftaucht. Benutze schon lange ohne probleme einen UDF Stein mit Max/Min auswertung. @ixo65 dnake für deine Mühe!!! |
04.12.2019 10:22 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Stimmt, danke werde es berücksichtigen |
Folgen Sie uns auf