16.08.2014 13:32 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Logo Handbuch, seite 53 fur die AM2 anschlus. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2014 17:17 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, dass lässt sich dann parametrieren. |
16.08.2014 17:21 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (713) |
Hallo, Ja das kann, man braucht scalierung, suche auf User Betel Es gibt viele vorschlage in seiner uterschrift. Grus, Marcjan |
Problem solved? |
|
16.08.2014 17:25 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Marcjan, ich vermute mal dass der User dieses nicht umsetzen kann und wird dann nur noch auf die nächste Frage warten müssen.... |
16.08.2014 17:42 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
0V der Stromversorgung auf Logo AM2: M1 Ist damit die Erdung/PE gemeint ? |
16.08.2014 17:54 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hast mal wieder recht wenn ich mir die Skizze ansehen müsste es ja dann -24 V der Stromversorgung auf Logo AM2: M1 |
16.08.2014 17:55 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Siehste, dafür hast Du die Bildchen.... |
16.08.2014 18:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Welchen Meßbereich hat denn der Sensor: x mbar - y mbar? |
16.08.2014 20:17 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Meßbereich liegt bei 0 bis 100 mbar |
16.08.2014 21:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So mal der 1. Screenshot zu dem Thema.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2014 21:48 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und der 2. Screenshot..... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2014 22:04 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Das seht echt super aus |
16.08.2014 22:06 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Danke für die Blumen, aber die Hauptsache ist die Funktion, nicht das Aussehen... |
16.08.2014 22:11 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Wenn daran was nicht funktioniert dann hängt mit Sicherheit am mir Das hatten wir ja schon mal |
16.08.2014 22:23 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Alles klar werde ich morgen mal drann setzen,danke. |
19.08.2014 20:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Heute sind es 3 Tage weiter, wie schaut's? |
20.08.2014 23:47 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Okay ist etwas besser geworden. Habe am Umformer z.B. +3,30 mbar Logo Display Minus -16 mbar |
Zuletzt bearbeitet von: My Logo am: 20.08.2014 23:48 |
|
21.08.2014 06:22 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Welcher Strom fliesst denn bei 3,3 mbar? |
21.08.2014 09:08 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Kann ich das auf der Logo ablesen oder muss ich das messen mit dem Multimeter ? |
21.08.2014 09:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Messen. |
22.08.2014 19:08 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
Hallo Genau hinter dem Komma die Werte sind nicht so wichtig. Kann man wenigstens nur 6 mbar nur anzeigen lassen anstatt die 6,6 mbar das iretiert nur. |
22.08.2014 19:30 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
So verkehrt kann es gar nicht sein. Der 10 Fache Wert bleibt immer gleich. |
22.08.2014 19:56 | |
Beiträge: 111 Bewertung: (0) |
1000 mbar wird angezeigt in der Logo. |
22.08.2014 21:16 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hier ist die Datei....
DateianhangMeßumformeranpassung.zip (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf