19.09.2023 12:59 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 02.12.2024 Beiträge: 3325 Bewertung: (519) |
Hallo Bimag_Reto, die Einstellung "Alarm buffer" am Unified Comfort Panel dient nur zur Einstellung der Remanenz. Die Bezeichnung ist unglücklich gewählt und wurde im Zuge eines Updates auch geändert. Jetzt heißt die Einstellung "Alarm persistency". Diese Option dient dazu, die Meldezustände remanent zu sichern damit beispielsweise eine anstehende Meldung nach dem Neustart des Panels immer noch ansteht und nicht mit dem aktuellen Zeitpunkt als gekommen gemeldet wird. Das Meldearchiv wird in WinCC Unified ganz einfach über das Alarm Control angezeigt. Dafür gibt es (bei Standardkonfiguration) zwei Schaltflächen ("Archivierte Meldungen anzeigen" und "Archivierte Meldungen aktualisieren und anzeigen"). Details zur Bedienung findest Du im Handbuch, Kapitel Archivierte Meldungen in Runtime anzeigen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf