23.12.2013 16:03 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Gut zu wissen. Danke für den Tipp. Wäre mir auf die Füße gefallen. |
23.12.2013 16:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Es läßt sich ggf. nichteinmal übertragen! |
23.12.2013 21:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Also KOP sieht bei mir so aus! Dateianhang2013-12-23 21_08_02-Greenshot.zip (58 Downloads) |
23.12.2013 21:45 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Sieht bei mir in KOP auch nicht anders aus wie bei motmonti.
DateianhangX-Klemme KOP.pdf (48 Downloads) |
23.12.2013 21:50 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Bei mir auch. Hier der Baustein im Programm DateianhangScreenshot 1.zip (45 Downloads) |
23.12.2013 21:51 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Und hier die Fehlermeldung beim herunterladen, wenn ich ihn nicht mit einem Ausgang verschalte. DateianhangScreenshot 2.zip (42 Downloads) |
23.12.2013 21:52 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Und so sieht es aus wenn ich den Eingang wieder verschalte
DateianhangScreenshot 3.zip (47 Downloads) |