26.12.2011 11:36 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 319 Bewertung: (7) |
Hallo Ich habe in einem Raum einen separaen Energiezähler installiert. Über zwei Klemmen kann man die Zählimpulse z.B. auf eine Logo übertragen und visualisieren. Nun habe ich wie im Anhang dargestellt das Problem mit der Visualierung im Meldetext. Statt hintereinander der dargestellten Stellen wie ich es gerne möchte, sind die Dezimalstellen übereinander. Ich habe eine 5er Logo im Einsatz. Wer kann mir hilfe bieten? Gruss Hagarten DateianhangkWh-Zähler.zip (52 Downloads) |
26.12.2011 12:51 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Use this example programm in your programm. Read the settings of B003! DateianhangkWh-deler.zip (49 Downloads) |
26.12.2011 13:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Bei der 0BA5 gab es noch keinen Arithmetikbaustein... daher nicht zu verwenden. Hast du mal die Such-Funktion bemüht? Denn es gibt schon einige Beiträge zu Zählern und auch Lösungen, u.a. von Betel. |
26.12.2011 13:51 | ||
Beiträge: 40 Bewertung: (8) |
wie meine vorschreiber schon sagen kannste das fast nur per analog machen aber bedenke mit der genauigkeits auflösung das 32767 die größte zahl ist die dargestellt werden kann bei dem Beispiel im anhang könntest du also maximal bis 327,67 KW/h Zählen wenn du den B001 bis 100 zählen läßt und die kommastelle im B003 auf 1 verschiebst könnteste dann bis 3276,7 KW/h zählen Dateianhangkwzähler 10wh.zip (46 Downloads) |
|