05.11.2020 09:36 | |
Beigetreten: 23.10.2019 Letzter Bes: 05.11.2020 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Schönen guten Tag, das ist schade, dass so ein Geheimnis draus gemacht wird, besonders da LSC ja wirklich schräge Probleme verursachen kann. Zu meinem Problem: Es ist gelöst! Leider kann ich den genauen Fehler nicht erläutern, da ich ihn selber nicht gefunden habe. Ich habe eine gefixte Version aus der Entwicklung erhalten, die ich gerne mit euch Teilen möchte. Vielleicht gibt es ja jemanden, der etwas damit anfangen kann. (Zum Thema Support: Ich bin mehr als zufrieden! Wäre ich öfter im Betrieb, hätte sich das Problem nach nicht ma leiner Woche geregelt)
MFG gotomtomgo DateianhangV8.2.0_fixed.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf