25.02.2015 21:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So, bitte! Mal auf die Schnelle für acht Meldungen. Jeder Eingang steht für eine aktivierte Meldung. Das Register schiebt das 1-Signal durch. Ist eine Meldung aktiv, wird diese angezeigt. Falls nicht, wird das Register um eine stelle weiter geschoben. Viel Spaß beim Test! PS: Meldefenster sind erstmal noch leer, werde aber noch Anzahl der aktiven Meldungen und aktuelle Meldungsnummer einfügen! DateianhangMeldetextschieber.zip (258 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 25.02.2015 21:56:37 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
27.02.2015 18:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Da bin ich jetzt aber enttäuscht, acht Downloads und keine Bemerkung!? Nichteinmal von ixo65! Naja, vielleicht jetzt, wo ich mit Bausteinen geklotzt habe, um eine Anzeige des aktuellen Meldetextes und der Gesamtzahl an aktiven Texten eingebunden habe. Die Anzeige erfolgt rechts unten in der Form x,y, wobei x=aktueller Text und y=Gesamtzahl der aktiven Meldungen ist. Hatte ja aber nie behauptet, das es mit wenigen Bausteinen zu machen ist! Viel Spaß beim Test! DateianhangMeldetextschieber.zip (158 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
28.02.2015 10:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Dann will ich mal dem Wunsch von ixo65 und vielleicht anderen Usern nachkommen und eine Version mit 10 Meldetexten liefern! DateianhangMeldetextschieber mit 10 Texten.zip (195 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.03.2015 17:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, das Problem, dass die Datei "Meldetextschieber mit 10 Texten.lsc" nicht per "Doppelklick" aus dem Explorer zu öffnen ist, habe ich auch bei anderen Dateien erlebt.... M.E. ist dies bei allen LOGO-Dateien der Fall, die mit älteren Software-Versionen abgespeichert wurden. man kann diese Dateien jedoch ohne Probleme über das Programm-Menü "Datei- Öffnen" mit LOGO-Soft V8 öffnen und bearbeiten. V8-Dateien lassen sich per "Doppelklick" aus dem Explorer öffnen! MfG Betel P.S.. Neue 0BA8-Hardware und Logo!-Soft V8 ....und jede Menge Fehler und Ungereimtheiten!!! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf