Industry Online Support
Technical Forum
29.11.2011 20:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Natürlich ist dies möglich. Du könntest z.B. einen 2ten Meldetext erstellen, mit den gleichen Daten die du schon in deinem 1ten Meldetext darstellst, fügst nur noch deine "Störung" mit ein. Dieser Meldetext wird dann mit der Störung aktiviert. Wichtig ist dabei, daß der 2. Meldetext eine höhere Priorität hat als der 1. Meldetext. Kleines Beispiel im Anhang. DateianhangBeispiel.zip (32 Downloads) |
Folgen Sie uns auf