13.03.2010 17:27 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hallo Houns, ich habeeinProgramm erstellt, dass die gewünschten Sensoren abfragt und entsprechende Behälter füllen sollte. Mit den Tasten EIN und AUS werden alle Ausgänge aktiviert/deaktiviert, nicht jedoch der gespeicherte Behälter, der als Nächstes zu füllen ist. Einfach mal probieren, ob das Ganze so gemeint war, siehe Anhang. M.f.G. Scorp DateianhangFuellen.zip (138 Downloads) |
14.03.2010 09:00 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Houns, Deine Schaltung hat mir heute Nacht keine ruhe gelassen . So sollte es funktionieren. Gruß Tom DateianhangLogo.zip (186 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.03.2010 16:25 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo Fotorezeptor, danke für Deinen Hinweis . Du hast völlig Recht, aus diesem "Blickwinkel"habe ich die Schaltung (Schaltungen) bisher nicht betrachtet. Bin halt kein Profianwender (kenne die Logo erst seit 2007 als Hobbybastler), lerne aber gerne dazu. Hab die Schaltung nochmal erweitert, hast Du es so gemeint? Brauche ich vielleicht noch eine Einschaltreset (Urinnit)? Gruß und Danke! Tom DateianhangLogo.zip (160 Downloads) |
Folgen Sie uns auf