27.12.2021 09:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Schau dir dazu mal den Baustein Analogkomperator an. Der kann zwei Analogwerte vergleichen und je nach eingestellten Grenzwerten ein Digitalsignal ausgeben. Von diesem Baustein benötigst du zwei Stück. Die Analogeingänge beschaltest du je mit dem Sollwert und dem Istwert, aber gegenläufig. So reagiert ein Baustein bei zu sauer und einer bei zu basisch. Mit dem Digitalsignal kannst du dann über einen Taktgeber die Pumpen ansteuern. Willst du noch erfassen wie weit der Istwert abweicht, lohnt es sich noch einen PI-Regler für jede Richtung einzusetzen. Damit lassen sich dann die Impulszeiten für die Pumpen in Abhängigkeit der Abweichung beeinflussen. Im Anhang mal ein Beispiel von mir für eine Klappensteuerung zur Raumtemperaturanpassung. Läuft aber auf das Gleiche hinaus und muß nur in den Werten angepasst werden. DateianhangLogo-Klappe-mit-Taktgeber fertig.zip (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 12/27/2021 09:45:31 |
|
27.12.2021 11:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich habe die Werte mal auf den PH-Sensor angepasst. Lediglich die PI-Regler Einstellungen müssen noch an das Verhalten des Regelobjekts angepasst werden. DateianhangPH-Wert.zip (150 Downloads) |
27.12.2021 12:47 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 2283 Bewertung: (99) |
Hallo Raffa808, MfG Ella_68 Ups! Da haben sich zwei kleine Bugs eingeschlichen DateianhangPH-Dosierung.zip (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/27/2021 12:49:07Satzfehler berichtigt Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/27/2021 15:07:12Programm berichtigt |
|
Folgen Sie uns auf