Industry Online Support
Technical Forum
29.09.2010 09:16 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo zusammen, Bei Mehrmotorenantrieb Ausgangsdrossel verwenden (Filter könnte Probleme verursachen - muß aber nicht) Kabellängen addieren sich jeden Motor einzeln mit PTC absichern - Bimetall und co machen Probleme .... Zum Mehrmotorenantrieb gibt es folgende Applikation: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22310725 Zu Fehler F0022: Fehler F0022 dauerhaft: - Prüfen Sie, ob das E/A-Baugruppe korrekt gesteckt ist (siehe Betriebsanleitung und FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30563952). - Liegt ein Erdschluss oder Kurzschluss am Ausgang des Umrichters oder an einem IGBT vor ? Fehler F0022 sporadisch oder nach Inbetriebnahme: FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13533329 - Dieser Fehler sollte als "Überstrom" behandelt werden. Das sporadische Auftreten des Fehlers F0022 kann folgende Ursachen haben: - nicht korrekt ausgeführte MotID - zu lange Motorleitungen - Schaltgeräte zwischen Umrichter und Motor Das Filter darf nicht ohne Motor betrieben werden! - Plötzliche Lastveränderungen oder mechanische Hindernisse - Sehr kurze Rampenzeiten - Mangelhafte Optimierung der sensorlosen Vektorregelung - Falscher Bremswiderstand mit zu niedrigem Widerstand ist installiert |