31.03.2016 08:38 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (8) |
Guten Morgen, das Tool war auf der sogenannten "Interplay-DVD" zur S7-1200 / Step7 V11 aus 2012 enthalten. Eine Version für neuere Step7-Versionen gibt es nicht. Wie von ixo65 schon geschrieben, sollte beim Support oder in der Siemens Fachberatung noch eine Version verfügbar sein, die man sicher als Download zur Verfügung stellen kann. Die zuständige SIMATIC Fachberatung in der Nähe findet sich hier: https://www.automation.siemens.com/aspa_app/?nodekey=key_516907&comptcid=c&lang=de |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.03.2016 09:40 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht ein Programm von S7-200 nach S7-1200 mit einem so alten Tool zu konvertieren. Die S7-1200 hat sich seit der Zeit weiterentwickelt und bietet mittlerweile wesentlich mehr Funktionalität. Wenn man die Maschine oder Anlage kennt ist es sicher einfacher das Programm neu zu erstellen und die Möglichkeiten, die die S7-1200 bietet auch zu nützen. Ein konvertiertes Programm muss sicher auch nachbearbeitet werden, da nicht alles umsetzbar ist. Man muss sich also auch mit einem Programm vertraut machen, das man nicht selbst geschrieben hat und das auch keine ordentliche Struktur hat, wie es in einer S7-1200 möglich wäre. Im Umstieg von S7-200 nach S7-1200 sind die Unterschiede der Beiden Steuerungen beschrieben. Grüße H0556 |