06.01.2015 12:45 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 541 Bewertung: (7) |
Ich habe etwas gebastelt, 2 getrennte MinMax, jeweils eine Arithmetische Operation (die hat Nachkommastellen!) nur den Wert übernehmen. Anstelle zwei Blöcke (MinMax plus Analoger Merker als Abschluß) brauch ich jetzt 6 zusätzliche Blöcke (incl. 3 Analogen Merkern die sowieso Mangelware sind) ! Geht das nicht wirklich etwas ressourcenschonender? Ciao Stefan Dateianhangminmax.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 06.01.2015 12:45 |
|
06.01.2015 16:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Tja, wenn es denn unbedingt parallel sein soll.... |
06.01.2015 22:21 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Eine ressourcensparende Variante hast Du ja schon selbst herausgefunden. Der Analogkomperator ist m.M.n generell die geeignetste Möglichkeit, Analogbausteine mit Dummies abzuschließen, wenn die Analogmerker nicht ausreichend vorhanden sind. Ansonsten kannst Du auch dem Min/Max-Bausteinen einfach jeweils einen Analogverstärker, bei denen Gain und Offset auf den Standardwerten bleiben, nachschalten. Damit kannst Du Dir die Nachkommastellen dann auch einstellen und im Meldetext auf diese verweisen. Dateianhangminmax.zip (63 Downloads) |
Folgen Sie uns auf