11.03.2014 19:31 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hier noch einmal der Pfad von MiniWEB als ZIP, falls jemand sich mal die Dateien anschauen möchte. Vieren sind nicht drauf, habe es mit AVG Internet Security durch gescannt. DateianhangMiniWeb11.0.1.zip (110 Downloads) |
12.03.2014 12:36 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Na sowas klingt mal nicht besonders gut: http://osvdb.org/89590 |
~(‾▿‾)~ |
|
12.03.2014 13:07 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, hast du das Default-Passwort des Administrator geändert? Das steht sogar im Handbuch mit dem Hinweis, dass es geändert werden soll. K!ke |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
17.03.2014 09:58 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hi, das kann jedem mal passieren (siehe CCC deren DNS Server gehackt wurde). Hier noch etwas Information zu der "Suchmaschine", die solche Fehler leicht ausnutzen läßt: http://www.chip.de/news/Shodan-Suchmaschine-findet-Sicherheitsluecken_61471130.html Sinnvoll, wenn dann die Welt etwas sicherer wird, aber auch bedenktlich, wenn dann Schindluder getrieben wird damit. Schöne Woche noch! |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf