30.08.2013 14:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! JA!! Du mußt das Erweiterungsmodul natürlich mit 24V= versorgen! |
30.08.2013 14:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo motmonti, bist Du Dir da sicher? Laut Siemens ist das nicht zulässig. Zitat: Digitalmodule mit unterschiedlichen Spannungsklassen können nicht direkt an Basisgeräte bzw. bereits vorhandene Digitalmodule angeschlossen werden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22723673 siehe Bild 3 und 4. Edit: Siehe auch Handbuch Kapitel 2.1.3 (Handbuch 04/2011) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 30.08.2013 15:02 |
|
Folgen Sie uns auf