15.08.2010 20:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
n'abend Über die Suchfunktion findest du schon eine Menge zum Thema Mischer bzw auch die Berechnung für eine Heizkurve. Betel hat eine Mischersteuerung mit Mittelwertbildung entwickelt (für die 0BA5), findet sich auch in den Beiträgen. Auch hat er Hinweise zur Skalierung von analogen Blöcken um z.B. Heizkurven, etc.berechnen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 15.08.2010 20:32Link ergänzt |
|
15.08.2010 20:30 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo logo-star, um in das Thema hereinzukommen kannst du auch mal hier nachsehen. https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/14143#61252 MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Folgen Sie uns auf